This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:并行连接

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084450/tvs3300-parallel-connection

部件号:TVS3300

您好,

我正在考虑同时使用两台 TVS3300以获得更高的电流容量。 我知道这很难实现真正的电流共享,因为两个二极管之间甚至有一点点的击穿电压差。 此外,并行的两个二极管也可能增加寄生电容。 所以,两个并行电视二极管可能会带来比一台 DIDA 更高的电流容量,这可能是一个很小的机会,对吗?

非常感谢,
此致,
德詹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德詹,

    从技术上讲,是的,通过并行 TVS3300s 提高您的电流额定值的机会很小。 我建议在每个二极管后面放置一个电阻器,以确保  最后一个电阻器有足够的时间开始导电。 但是,这也会增加您的夹紧电压。  

    此致,

    马特·史密斯