This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:DP83867CR 的可用性

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084082/dp83867cr-availability-of-the-dp83867cr

部件号:DP83867CR
“线程”中讨论的其它部件: DP83869

您好,

我有一个应用程序目前使用的是 Qualcomm / Atheros AR8031,该应用程序似乎不再在任何地方可用或可订购。 我希望能有人帮助我找到最适合取代 AR8031的 TI 器件。 在我最初看来,DP83867CR 似乎是一个不错的候选项,但在任何地方都不可用。 这是我的问题。

1)请告诉我 TI 建议哪一部分取代 AR8031。  在 DP83867CR 上是否有其它 TI 部件值得推荐?

2)在功能方面,请告诉我 哪些部件具有与 DP83867CR 相同的基本功能,可以在4周内提供30个部件,在12周内至少提供200个部件。

谢谢你,

兰迪·霍尔姆贝格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的另一个相关问题是软件兼容性。 如果使用 DP83867替换 AR8031需要软件/驱动程序更新才能在给定应用程序中正常工作,请告诉我。 RMII 界面似乎很标准,我们的嵌入式软件不必知道或注意物理设备已被更改,但这很可能是我的一厢情愿。 请评论您是否认为软件可能会受到此类物理层变化的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Randy,

    1. 是的,如果您使用的是光纤应用,我建议您使用 DP83869而不是 DP83867。 除此之外,DP83867将是一个不错的选择。
    2. 我将在本周或下周初与营销团队讨论这一问题,并向您提供结果。
    3. 我需要对 RMII 接口进行澄清,因为我在 AR8031中没有看到 RMII 接口。 关于 Linux 驱动程序软件,请访问以下网站 :https://www.ti.com/tool/ETHERNET-SW 

    -

    此致,

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hillman,

    感谢您的及时响应。 感谢您的评论,并期待在 DP83867推出时获得任何帮助。  

    对于我们的应用,我们使用的是带有集成磁性而非光纤的 RJ45。 另请注意,我们当前应用中的 AR8031 (请参阅随附的数据表)具有 SGMII 和 RGMII 接口-我们的应用使用 AR8031上的 RGMII 引脚。 对于一些特殊功能(如回送模式和 IO 针脚控制),我们似乎需要 Linux 驱动程序,但我们没有使用这些功能。 我猜我们不应该需要特定于设备的驱动程序来允许在 RGMII 模式下的 DP83867的基本功能与我们在 RGMII 模式下的现有 AR8031相同,但这也可能是我的一厢情愿。 我们的应用是 WEC2013,因此如果我们确实需要特定于设备的驱动程序,我可以想象 TI 将不会提供这些驱动程序。 e2e.ti.com/.../AR8031_5F00_DS_5F002800_Atheros_29005F00_Rev1.0_5F00_Aug2011.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Randy,

    • 我将尽快通知您 867 PHY 的可用性。
    • 我将与我的团队再次核实 Linux 驱动程序要求,并在明天通知您。

    -

    此致,

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Randy,

    • 您可以共享 您的电子邮件地址吗? 我们可以通过电子邮件与您讨论可用性。
    • 我先前与您共享的 Linux 驱动程序是我们唯一拥有的驱动程序。

    -

    此致,

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hillman,

    我的电子邮件是 Randy.Holmberg@BauschHealth.com

    期待听到您的声音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Randy,

    我们可以通过电子邮件对此进行讨论。

    -

    此致,

    林山民