This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4307:磁铁置于 IC 附近(1-4毫米)时对 IC TCA4307DGKR 的性能影响

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084433/tca4307-performance-impact-on-the-ic-tca4307dgkr-when-a-magnet-is-put-in-proximity-1-4mm-of-the-ic

部件号:TCA4307

您好,

我从我的回声设计师那里得到一个问题,询问当  该 IC 靠近(1 - 4毫米)磁铁(例如,该磁铁: https://www.mcmaster.com/57005K91/)时,TCA4307的性能/可靠性会有什么影响?

谢谢你

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺,您好,

    本设备的功能不依赖于任何磁性或电磁特性,因此,如果放置在静态磁场内或其附近,则不应受到任何不利影响。  

    如果你还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    埃里克·肖特