This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:TUSB8043A 的 USB2.0带宽

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084168/tusb8043a-the-usb2-0-bandwidth-of-tusb8043a

部件号:TUSB8043A
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好 TI 团队,

我们的客户 报告说,当 TUSB8043A 连接到两台 USB2.0摄像机并同时进行流媒体传输时, 发现两台摄像机中只有一台可以用于流媒体,而另一台则无法用于流媒体。 他们 检查了日志,发现带宽不足。 因此,他们希望了解 TUSB8043A 的 USB2.0带宽以及 如何分配。

谢谢,

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lumina,

    所有带宽分配都由 USB 主机控制器完成。 USB 集线器是一种“哑”设备,它只是通过发送的 USB 流量。

    在我们的实验室中,当我们使用 amcap.exe 或类似工具进行测试时,我们可以在集线器后面运行多个 USB 摄像头流。

    此致,

    JMMN