This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:使用 TDES954和 TSER953时传感器的分辨率是否有任何限制?

Guru**** 2930690 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084067/tser953-is-there-any-limitation-on-the-resolution-of-sensor-when-using-tdes954-and-tser953

部件号:TSER953
“线程: TDES954”中讨论的其它部件

大家好,团队

1.客户希望在分辨率不同的传感器中应用 TSER953,如720p,800*600,1500*1000。 此设备是否 可以与这些非标准传感器兼容?

2. TSER953中有4条通道,如果只使用一条通道,应连接哪条通道? 还是可以通过软件来定义?

非常感谢

马修·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.是的,只要满足吞吐量限制,TSER953就能够使用任何分辨率。

    2.您应该使用数据通道0。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    感谢您的帮助,我希望您能做出具体的选择。

    1.对于 TSER953,如果传感器有2通道 MIPI,如何将其与 TSER953连接? 哪些路线?

    2.对于 TDES954,如果只使用1车道连接,应连接哪条车道?

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马修,

    您应该从数据通道0开始,然后继续工作。  如果只使用1车道,则使用0车道(如果使用2车道),然后使用0和1车道。

    此致,

    尼克