This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3232E:错误:数据表中的逻辑图

Guru**** 2845420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084845/trsf3232e-error-logic-diagram-in-datasheet

部件号:TRSF3232E

我认为数据表中的逻辑图有错误。  它将 Din1和 Din2显示为输入和输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    是的,你是对的,有打字错误。 14= DOUT1,7= DOUT2。  

    此致,

    泰勒