This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:设备描述符请求失败或断开连接(Win 10)

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084240/tusb2036-device-descriptor-request-failed-or-disconnected-win-10

部件号:TUSB2036

我想制作一个内置 USB 集线器。

片上 Arduino 连接到端口1和2,永久耦合的 USBtoTTL 设备连接到端口3。

但是,当连接到计算机时,端口1至3的所有组件的连接都不稳定。

特别是,设备描述符请求失败错误出现或不完全可见。

我是在仔细阅读数据表中的所有要求后才做的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认集线器每次是否成功加载?  

    如果只有下游设备无法持续加载,请检查是否为下游端口提供了足够的 VBUS。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在用两个 PCB 样本进行测试,其中一个每次加载,另一个不加载。

    我没有示波器,因此无法准确确认,但由于使用万用表测量,VBUS 的电压都是5V (Arduino 工作电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果一个样品持续工作,另一个样品不工作,则表明可能存在装配体问题,而不是设计问题。

    此致,

    JMMN