This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:Windows 10设备管理器上显示的文本。

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084682/tusb8041-text-displayed-on-the-windows-10-device-manager

部件号:TUSB8041

Windows 장치 관리자에 표시되는 텍스트를 변경하고 싶습니다。

EEPROM 프로그램을 통해“通用超高速​​USB 集线器”로 표시되는 텍스트를 변경할 수 있습니까?

감사합니다

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yongmin,

    TI 无法更改“通用超高速 USB 集线器”文本。  它不是由集线器描述符生成的,而是从主机上的驱动程序派生的。

    此致,

    JMMN