您好,
我们的产品正在使用 DP83869HM IC。 我们已通过硬件绑带将其配置为 SGMII 铜缆模式1000/100/10,自动协商,自动 MDI-X
此外,我们还控制 DP83869HM 的 MDIO 引脚,如果需要,我们可以读写寄存器。
通过磁性的 RJ45连接器连接至 DP83869HM 的 PHY,而 SGMII 连接至 SFP。 (这说明了我们的设备)
从随附的方框图中可以看到,当速度相等的设备连接到设备的铜侧时,我们可以成功地将设备 A 连接到设备 B (设备 A 与设备 B 的产品相同)。

但我们的问题是,当一台支持1000/100/10Mbps 的设备连接到设备 A 的铜端,而一台支持100/10Mbps 的设备连接到设备 B 的铜端时,它们都以不同的速度连接。(1000Mbps 和100Mbps)。
因此,这两台设备之间没有通信(如预期)。 尽管如此,即使我们在 BSCR 寄存器中仅为设备 A 选择100Mbps 速度(禁用自动 Neg),我们仍会遇到同样的问题
我们期待设备 A 将被强制为100Mbps 的速度,以便在两台设备上实现速度匹配。 尽管这不起作用。
是否可以通过下行连接速度较高的设备来实现不同速度设备之间的通信并实现速度匹配?
谢谢你。