This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:PIN 分配 E 问题询问

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083991/tusb564-pin-assignment-e-question-asking

部件号:TUSB564
“线程”中讨论的其它部件:HD3SS460TPS65987

大家好,团队

我的客户希望在设计中使用 PIN 分配 E。但 PIN 分配 E 需要换用 AUXP/N

因此,他们按照下面的 AppNote 添加  HD3SS460来控制 AUXP/N 的极性
https://www.ti.com/lit/an/slla403a/slla403a.pdf?ts=1641490153356&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTUSB564&_ticdt=MTY0NjkxODIxMXwyMTYwMzg3MjB8R0ExLjIuMTkxODc0NDM5OC4xNjQ0MjA2ODUy

但他们阅读了 TUSB564数据表。
TUSB564支持引脚分配 E,I2C (0x13)理论上可以控制是否需要交换 AUX。 在本部分中,是否有方法强制设置在引脚分配 E 期间通过 TPS65987程序切换自动分配 P/N,并再次执行反向操作。 他们是否仍需要使用  HD3SS460? 我的客户将支持 Pin 分配 C 和 E

PIN 分配 E  0x13[5:7]=10

PIN 分配 E 翻转 0x13[5:7]=01