This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:OVC 操作

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084597/tpd6s300-ovc-operation

部件号:TPD6S300

请您支持以下问题?

A. 对于 TPD6S300,OVP 工作的秒数和电压为多少

B. 请告诉我如何在 OVP 后恢复? 恢复是否需要固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞亚,

    没有定义的超时。  该部件有电压滞后,在清除 OVP 事件时将重新打开路径。  此行为由数据表中的 VOVCPCC 和 VOVCPC_HYS 定义。  SBU 引脚具有类似的一对参数。

    重新分级,

    卡盘