This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:此 DS90LV001是否可以通过电缆连接到 MIPI-DSI LCD,用于视频模式下的驱动器 MIPI-DSI

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082170/ds90lv001-could-this-ds90lv001-used-for-drive-mipi-dsi-in-video-mode-through-cable-to-mipi-dsi-lcd

部件号:DS90LV001

您好,

是否可以使用此类 LVDS 驱动器通过5-6m 电缆缓冲我们的 MPU 2通道+时钟 MIPI-DSI 接口到外部 MPI 显示器?

我知道 MIPI 显示器也可以在视频模式下使用单向接口运行。 也许问题是,您是否有 LVDS 缓冲器,它们可以通过5-6米 USB-C 电缆驱动~600MHz 信号,当然也可以采用 MIPI-DSI 接口抖动规格? 我们的液晶屏分辨率为1280x800,具有16-24位颜色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不幸的是,LVDS 缓冲器无法很好地响应 MIPI-DSI 中使用的 LP 模式。 我相信这些模式仍会在您提到的视频模式中使用(但如果我错了,请纠正我的错误)。 您将需要了解 SNx5DPHY440,这是您所需要的最接近的解决方案。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn75dphy440ss.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    以下是来自 ST 的关于 MIPI-DSI 的信息。 我了解到,当液晶屏没有内部存储器,并且使用了直接视频流时,液晶屏面板可以在纯视频模式下工作。 不确定我是否正确。 您是否有专家可以说这种视频模式是否可以完全使用,并且不需要 MIPI-DSI 单端 LP 通信?

    https://www.st.com/content/ccc/resource/training/technical/product_training/group0/78/a1/45/b9/48年54月53日 (直流)/STM32F7_Peripheral_DSIHOST/files/STM32F7_Peripheral_DSIHOST.pdf/_JCR_content/Translations/en.STM32F7_Peripheral_DSIHOST.pdf

     SNx5DPHY440似乎也是一个很好的解决方案。 此驱动器可以是6米 USB-C 电缆,也可以是其它高速电缆。 或者,我们可能需要两条3米长的电缆和缓冲器。 我认为 USB-C 可以成为这 方面最商业化的解决方案。 即使它没有被用于 USB-C 标准...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用此 MIPI - eDP 转换器。 此驱动器电缆(USB-C 或 DP)是否可以用于外部显示器?
    https://www.ti.com/product/SN65DSI86

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    由于 LP 模式对 DSI 标准至关重要,我认为所提到的视频模式不会排除 LP 信号。 使用 MIPI 到 eDP 解决方案肯定会为您购买更多的电缆长度,我们有更广泛的 DP 转接解决方案,可以帮助您实现 所需的电缆长度。 您可能需要考虑使用不同的电缆或更具体的电缆。 高频 USB-C 电缆损耗可能会有很大差异,许多长6米的商用电缆主要用于充电。  

    我正在将这条线程传递给一位专家,他可以为您提供进一步的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于 USB-C,最大距离为1m (符合规格)。 如果您需要驱动6米长的电缆,则可能需要使用有源电缆。  

    DSI86是 MIPI 实现 eDP/DP 的解决方案,您可能需要 DP 驱动程序(如 DP141或 DP142),具体取决于6m 电缆的损耗和 DSI86的驱动能力。

    谢谢

    大卫