This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:THVD2410

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084156/thvd2410-thvd2410

部件号:THVD2410

你好

我们从 Arrow 购买了一个 TI 部件并找到了
顶部和底部有一些零件冒泡,底部有不同的序列号。

所以,我想知道这是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,凯西,

    我在我们的系统中根据图片中的批次跟踪代码查找此设备时遇到问题。 您能否共享这些设备的货件标签上包含的完整批号? 请同时包括发货日期。  

    我正在研究这种泡沫,看看它是否是我们以前见过的。 请告诉我您在此期间是否还有其他问题。  

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,您好,谢谢您的快速回复

    我检查了标签上的污渍,可以看到标签是2140+。标签是在马来西亚制造的。如果你能为我做些什么,请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,凯西,

    不幸的是,如果没有这些被划掉的信息,我就无法了解这批产品的详细信息。  TI 绝不会以这种方式运输信息被删除的商品。 我的建议是联系发运此包裹的分销商(本例中为箭头),并询问此追踪,日期和批次信息是否可用。  

    我很抱歉地说,我看到的配送信息大多是这样编辑的,其中的设备不是合法产品。 我希望您能找到更多信息来表明情况并非如此。  

    此致,
    埃里克·肖特