This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:使用 DS90UB947的地图,所有位置均为绿色

Guru**** 2586755 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083734/ds90ub948-q1-map-with-ds90ub947-all-locations-are-green

部件号:DS90UB948-Q1
“线程”中讨论的其它部件:测试USB2ANYALP

大家好,团队  

我们对 DS90UB948和 DS90UB947在同轴电缆模式(包括 ALP 和 usb2any)上进行了边界分析测试。

我们收到的所有位置都是绿色的,这看起来很奇怪。 请确认吗?

测量条件: (SoC I2C 已禁用)

均衡器1至均衡器14

频闪灯1至9  

驻留时间:60000

我们使用了~1米长的电缆

端口0—数据测量。

端口1-数据测量:

数据传输中的设置或定时问题是否存在任何问题?

谢谢,

塞尔瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Selva,  

    您是否可以在默认驻留时间1000毫秒内运行,并查看结果是否更符合预期?  

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的跑步时间也是1000毫秒。 结果相同。  

    谢谢,

    塞尔瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Selva,  

    您还能分享更多关于该设置的信息吗? 这些测试是在什么链路速率/PCLK 条件下执行的?  

    您还可以粘贴信息选项卡的图片吗?

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

    请找到信息选项卡。 像素时钟112MHz。 我们正在使用双端口数据传输的每个端口的链路速率约为1.35Gbps。  

    请告诉我您还在寻找什么来调试此功能?

    谢谢,

    塞尔瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Selva,  

    所有绿色结果都有点可疑/不现实。  

    您能否验证948是否未被 SER 端的主机控制器预初始化或绑定?  

    在 SER 端 I2C 主机干扰 MAP 工具时,我曾看到过这种情况。  

    另一件要核实的事情是确认您使用的是最新的948 ALP 配置文件。  

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

    感谢您的评论。

    全绿结果有点可疑/不现实。  是的,同意你的意见  

    是否可以验证948是否未预初始化-是否在序列化器之前进行过此操作?  

    还是被 SER 端的主机控制器绑定? 您是否在谈论 USB2ANY 连接? 它仅在去序列化器端连接(948)。

    在 SER 端 I2C 主机干扰 MAP 工具时,我曾看到过这种情况。 (主机接口处于重置状态,在地图分析期间,我监控序列化器一侧的 I2C 总线活动,但没有通信)

    另一件要核实的事情是确认您正在使用最新的948 ALP 配置文件。 (是的,我是。 我也安装了这两个软件。)

    谢谢,

    塞尔瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Selva,  

    虽然没有人听说过绿色环保,但通常是在链路以低于最大/高端 PCLKs 的状态运行时。  

    如果可能,您能否将 PCLK 提高到最大程度,并查看您是否仍能获得所有绿色结果? 由于这是对链路的差值分析,因此不管怎样,最好还是用最坏的 PCLK。  

    从您所报告的内容来看,我没有发现任何明显的设置问题。  

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

     链路在 PCLKs 的下限/上端运行时。  

     推荐值是什么:目前我使用的是113MHz 和140MHz。  

    谢谢,

    塞尔瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Selva,  

    947和949系列的170MHz。  

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

    我们通过消除0欧姆并执行边界测试,断开了串行器 i2c 与主机 IC 的连接。

    但我们仍在寻找完全绿色环保的方案。

    除了增加像素时钟之外,还有什么方法可以调试它。

    谢谢,

    塞尔瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Selva,  

    根据你关于设置的报告/反馈,我目前无法再考虑其他问题了。 也许您的电缆/系统在这些 PCLKs 中的损耗足够低,结果都是绿色的。  

    此致,  

    洛根