This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216I:典型应用电路的问题

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084252/tusb216i-question-for-typical-application-circuit

部件号:TUSB216I

您好专家,

我对 TUS216I 在数据表上的典型应用电路有疑问。

首先,数据表使用1%精度电阻器来连接增压引脚。(表8-1)
但是,当我在数据表上确认所需的电阻精确度时,5%的准确度电阻器能够满足这一要求。
那么,在典型的应用电路中,准确度电阻器是否有任何特定的原因?

其次,数据表使用用于 RXSEN 的下拉电阻器来拉低电压。
但是,在电气特性方面,它仅指定了电压额定值,因此我们可以直接将此引脚连接到 GND 以降低电压。
那么,使用下拉电阻器来使 RXSEN 下拉是否有任何特殊原因?

我很期待听到你的回复。


谢谢,致以诚挚的问候!
Kazuki Kuramochi   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kazuki Kuramochi,

    5%在这些电阻器的可接受范围内。  我认为1%的推荐是对前一代产品的抑制。

    我们建议使用下拉电阻器来进行 RXSEN,因为它在配置设备后会变成输出。   

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JMMN,

    谢谢你的快速回复,我理解。


    此致,
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!