This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:EN 下拉查询

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085129/pca9306-q1-en-pull-up-inquiry

部件号:PCA9306-Q1

大家好,团队

本设备数据表建议 EN 信号的弱200kΩ 下拉。  这种拉拔需要如此软弱吗? 我们是否可以使用更强的上拉,如果是,是否有可用于此电阻器的最小允许值?

我的假设是,这只是你愿意消耗多少能量,对吗?

此致,

安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电阻器不是一个上拉电阻;它限制流入 VREF2和流出 VREF1的电流,并将 EN 引脚处的电压降至正确的栅极偏压。 (请参阅 [FAQ] LSF 转换程序如何工作?)

    您可以使用较低的值,但 VREF1电源必须能够吸收电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,

    夹板是正确的-这不仅仅是此引脚上的一个上拉电阻器。 这就是为什么 VREF2和 EN 在设备的应用程序图中相互直接连接的原因。

    最佳

    丹尼