This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3031:TS3USB3031RMGR,双通道1:3,如果用于切换3个 LVDS 信号,最大速度为2.5Gbps,此开关是否支持此功能?

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084277/ts3usb3031-ts3usb3031rmgr-dual-channel-1-3-if-use-it-to-switch-3-lvds-signals-the-maximum-speed-is-2-5gbps-can-this-switch-support-this

部件号:TS3USB3031

大家好,团队

1.关于交换机 TS3USB3031RMGR,双通道1:3 ,如果用于切换 3个不同的 LVDS 信号,其最大速度为2.5Gbps,该芯片是否支持该弹性? 如果没有,可以 推荐一些。

TS3USB3031RMGR 是否支持1.5Gbps 速率的 MIPI 信号切换?

非常感谢

马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,TS3USB3031可以支持至少5Gbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian,ñ a

    对于问题1,TS3USB3031是否支持  切换 3种不同的 LVDS 信号,最高 可达2.5Gbps,对?

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的