This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:有关 Vsym 的 ISO 11898-2合规性

Guru**** 2794745 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085070/sn65hvd234-iso-11898-2-compliance-regarding-vsym

部件号:SN65HVD234

此3V3 CAN 收发器的 Vsym 上是否有任何与 ISO 11898-2合规性相关的测量?

我知道这一标准(Vsym =(Vcan_h + Vcan_l)/Vcc)不能充满2.3 V 的隐性水平和3.3 V 的 Vcc  

但在测试 CAN 收发器时是否考虑了这方面的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus,您好!

    关于3.3V 供电 CAN 收发器的主题及其与符合 ISO 11898-2标准的5V 收发器的互操作性是一个复杂而持续的讨论。 请记住,目前的 ISO 标准不包括3.3V 供电的收发器,因此此类设备不 符合 此标准- SN65HVD234声称 与 符合5V ISO 标准的收发器兼容。  

    本设备的数据表包括第11.3-1节中讨论此类收发器的互操作性的部分,包括5V 和3.3V CAN 收发器使用的不同共模。 这与 Vsym 规范直接相关,因为这些收发器的偏差将与其5V 对应。 有关互操作性的更多信息和影响,请参见数据表部分。  

    请告诉我您是否有任何事情要详细处理。  

    此致,
    埃里克·肖特