This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 触发式 MIPI 成像器的 V3Link

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084898/v3link-for-triggered-mipi-imager

部件号:TSER953
“线程: TDES954”中讨论的其它部件

我正在考虑一对 TSER953/TDES954用于带有 MIPI 成像器的机器视觉应用。 我的应用程序要求由外部信号触发成像器,因此我不会生成连续的 MIPI 视频。 我是否能够将  TSER953/TDES954与触发成像器一起使用?

--

乔·桑森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔,

    是的,这应该是可以的。 您应该在 TSER953中选择非连续计时模式。 SER 将在空闲时间发送空数据包。