This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E:TRS3232EEIDR 或 TRS32323IDR,哪一个适合我的选择?

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232, MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084756/trs3232e-trs3232eidr-or-trs3232idr-which-one-is-suitable-for-my-select

部件号:TRS3232E
线程中讨论的其他部件:TRS3232MAX3232MAX32322ETRSF32322ETRSF3232

各位专家:

我的客户正在倾斜232接口,他们选择了 TPT3232E-SO3R。

我想推荐  具有 SOC(D)-16的 TRS32323EIDR 或 TRS323IDR,但 TRS323IDR 的状态“不推荐用于新设计”。 那么,你认为我推荐 TRS3232EEIDR 吗? ‘s 是否比 TRS32323IDR 高?

谢谢和巴西,

戈登。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,戈登,

    当前选择的设备是 TPT3232E-SO3R,它为 RS-232引脚增加了 ESD 保护。 我推荐 TRS3232EIDR,因为它具有相同的封装尺寸和类似的 ESD 等级。 TRS3232IDR (非 E 版本)没有与"E"版本相同的 ESD 保护。  

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,泰勒

    感谢您的快速回复。 BOM 成本对我的客户很重要,因此如果 TRS32323IDR 的状态在将来可以使用,那么 TRS32323IDR 对我的客户足够好。 但我对 TRS3232IDR 的生产感到担忧...

    谢谢和巴西,

    戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRS3232本身没有什么问题。 NRND 状态仅适用于管和2500卷筒选装件;2000卷筒已激活,将继续生产。

    请注意,此设备有多个插针到插针的替换件:MAX3232/MAX323232E 相同;TRSF322/TRSF3232322E 支持更高的速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!