This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:sn65hvd1781输出引脚 AB 之间的保护电压是多少?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084726/sn65hvd1781-what-is-the-protection-voltage-between-sn65hvd1781-output-pin-ab

部件号:SN65HVD1781

所有的都很好!

sn65hvd1781的引脚 A 和引脚 B 之间可以连接多少电压而不会损坏芯片?谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这由绝对最大评级指定。

    差分输出电压没有单独的限值,因此在最坏的情况下(相对于 GND +70 V 和−70 V),您可能具有±140 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng,

    夹板是正确的-绝对最大电压为 A 或 B 针脚接地的负极-因此,A 或 B 上的任何电压都可以在-70V 至70V 范围内保持接地的负极。

    但是,这是为了保护故障-我们仍然建议在正常操作过程中,在发生故障时,包括标准 RS-485参数(-7V 至12V 共模范围),尽管针脚保护范围高达+/-70V。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!克莱门斯!

    如果 A 和 B 之间的电压在±140V 以内,IC 将不会损坏。 我认为是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压是相对于接地测量的,而不是相互测量的。 如果 A/B 电压在 接地的±70 V 范围内,则绝对最大额定值允许±140 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!