This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949A-Q1:解串器 DS90UB948-Q1无锁定或零星锁定

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, DS90UB949A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083548/ds90ub949a-q1-no-or-sporadic-lock-to-deserializer-ds90ub948-q1

部件号:DS90UB949A-Q1
Thread 中讨论的其它部件:TMUXHS4212

您好,

我们的显示器驱动解决方案遇到问题。

我们正在使用 DS90UB949A-Q1将 HDMI 转换为 FPD-Link III,然后将其发送到连接到显示器的远程解串器。 为了能够在多个视频源之间切换,我们使用了 TMUXHS4212,如下图所示:

我们的主板在首次到达时都经过测试,工作无任何问题。 在坐了一段时间后,只有一个主板可以正常工作,它可以通过远程解串器达到锁定状态并传输视频数据。

在重复使用 DS90UB949A-Q1芯片的“数字 RESET0”后,其它一些主板将工作。 但是,即使照片正在完美传输,注册0x0C[0]也会显示没有链接。 此外,寄存器0x5A[7] 将不显示 FPD_LINK_RDY 状态,但0x5A[6]显示正在传输 FPP-Link III。

在其它主板上,我们有时能够达到上述状态,但不会显示任何图片。

测试主板时使用了不同的电缆和不同的显示器,但没有结果。 当涉及 CMC 和 CAP 等被动时,硬件设计遵循 EVM 示例。

我的问题是,你是否知道这种零星的行为会有什么原因,特别是在董事会最初运作良好,但没有对董事会做出任何改变之后。 即使我们非常注意正确的传输线路设计,mux 也能在信号完整性方面造成问题吗?

如果您有任何方法来找出此错误的原因,我想听听您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich,您好!

    为了消除 mux 的切换源,您是否尝试直接从949连接到948? 您使用的是哪种类型的 CMC? 米拉塔? 我注意到 CMC 非常敏感。 如果针脚1-2,3-4和1-4有短路,您可以尝试探查针脚是否有短路?

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    感谢您的快速反馈。

    问题似乎出在 MUX 上。 卸下并桥接其中一个不再工作的主板上的针脚后,我们可以立即在显示器上清晰地看到949和948之间的连接。

    在 FPD-Link III 切换应用中,您是否有使用 TMUXHS4212的经验?或者,如果我关闭此线程并打开特定于该设备的新线程,情况会更好吗?

    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich,您好!

    我很高兴我们找到了根本原因。 我以前没有使用过此设备,但我可以对此进行研究。 对于机票,无论您是否满意,如果您认为问题已解决,您都可以标记为“解决”以关闭此机票。 或者,您可以向 MUX 团队打开一个新的线程地址。

    亚伦