This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MLVD20XBEVM:将1型 MLVDS 连接到2型

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084116/mlvd20xbevm-interfacing-type-1-mlvds-to-type-2

部件号:MLVD20XBEVM
“线程:SN65MLVD203”中讨论的其它部件

我想知道是否可以将1类 MLVDS 与2类连接。 特别是,我希望使用下面连接的 TI 开发板将 CMOS 通过 SN65MLV204AD 传递到 LVDS 线路进入 SN65MLVD203,以便在输出端推回 CMOS,这是可能的吗?

https://www.ti.com/lit/ug/sllu319/sllu319.pdf?ts=1646778226814&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FMLVD20XBEVM

这就是相关的开发板

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天晚些时候会告诉您,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    类型1和类型2之间的接收器阈值差别不大,这可能导致逻辑错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    M-LVDS 1型和2型仅为 RX 定义。 正如布莱恩在答复中指出的那样,1类接收器的阈值以0伏(-50伏至50毫伏)为中心,2类接收器的阈值以100毫伏(50毫伏至150毫伏)为中心。


     2:1类和2类接收器的差动输入电压阈值

    由于噪声边界较高,与类型2接收器相比,类型1接收器可以支持更高的 M-LVDS 数据速率。 对于需要更高数据速率或时钟频率的应用,请使用类型1接收器。

    当您需要支持故障安全操作时,请使用2类接收器。 当不驱动总线(0伏差压)时,2类接收器的输出为已知的逻辑低电平状态。 此外,当需要支持有线或逻辑时,请使用2类接收器,多个驱动器的输出将连接在一起。 在这种情况下,输入信号被馈送至驱动器的使能(EN)输入,而所有驱动器的数据输入(D)被绑定为高电平。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好,谢谢你们的支持。 请您回答我关于我在此链接的开发板的具体问题。 我的计划是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我看不到这两台设备之间的连接有问题。

    目标信号速率是多少? 支持的最大204A 数据速率为100Mbps,支持的最大203数据速率为200Mbps。   

    您还需要确保204A 的输入和203的输出符合 CMOS 输出和输入的电气要求。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    太棒了,这回答了我的问题。  

    (顺便说一下,它将远低于100Mbps)

    谢谢