This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:在 USB-C 实施中对 VBUS 短路

Guru**** 2787885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06, TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084903/tpd4e05u06-short-to-vbus-in-usb-c-implementation

部件号:TPD4E05U06
“线程”中讨论的其它部件: TPD6S300A

您好,

基于以下 E2E 论坛关于保护 VBUS 的讨论: 我们的理解是 ,TPD4E05U06能够在 USB-C 端口的 CC 线路上充当 ESD 保护,并且还能够在 VBUS 事件发生后保护端口控制器。

是这样吗? 或者我们是否需要其他 IC 来防止短路到 VBUS?

使用 TPD4E05U06保护 Vbus -如果没有单独的 IC,可能吗?

TPD6S300A:与 TPD4E05U06相比

USB C 型 VBUS 保护

谢谢你,Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith,

    这不是真的。 TPD4E05U06仅用于防止 ESD 和浪涌等瞬态电压,而不是恒定直流电压(如对 Vbus 短路事件 ),这需要由另一个设备(如 TPD6S300A)处理。 如果您想将 TPD4E05U06与对 Vbus 短路保护装置结合使用, 您需要确保 Vbus 电压不超过该装置的 Vrwm (5.5 V)  

    此致,

    马特·史密斯