Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB9261 您好 TI,
是否可以使用连接到只有 USB 2.0的 PC 上的 TUSB9261 (特别是我们的 PC 基于 AM437x,只有 USB2.0)?
如果不可能,TI 是否有其它适配器芯片在 USB2.0和 SATA 之间桥接?
非常感谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../tusb9261-can-tusb9261-support-usb2-0-to-sata-bridge