This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] + TS3USB221示意图回顾和问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221, HD3SS3202, TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085306/ts3usb221-schematic-review-and-questions

部件号:HD3SS3202
Thread 中讨论的其它部件:TS3USB221TMUXHS4212

HSSC 团队:

Lab126的一位主要设计师要求对随附的 HD3SS3202和 TS3USB221设备进行原理图审查。 下面还有其他一些问题,希望您能对这些问题和设计提供反馈。

  • 两个零件的最大峰值电流是多少?
  • 我要将两台 USB3.0交换机连接在一起–因为我有一个需要交换机的 C 型连接器和另一个需要路由到的连接器。  您是否看到过这种情况?  小心布线,我是否可以,或者这会导致部件的插入损耗太大?
  • 我是否需要在开关之间的 TX/RX 上添加系列电容器?   我现在没有在图解中添加它们

e2e.ti.com/.../USB3andUSB2_5F00_Switch_5F00_TI_5F00_Review.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:221为30ua,3202为0.8 mA。

    2:高速级联两个 mux 是一个挑战,Pls 试用具有更高 BW 的 TMUXHS4212。

    3:否,当前的交流电流盖良好。