请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB921-Q1 您好,
我想了解更多有关 AVMUTE 的信息,而不是数据表中的信息。 请回答下面的3个问题吗?
问题1:当 DES 处于 AVMUTE 中时,HS/VS/DE 和 PCLK 输出是否在输出引脚上可用,而所有 R/G/B 输出均为低? 还是所有输出(包括 PCLK)都很低?
问题2:DES 是否会通过切换 DES 的 PDB 恢复正常操作?
问题3:是否有任何方案可以知道 DES 是否在 AVMUTE 中?
我的一位客户遇到黑屏。 他们怀疑 AVMUTE,但无法确定。 他们希望了解更多有关 AVMUTE 的详细信息以加以区分。
谢谢你。
此致,
奥古里(TIJ 汽车 FAE)