This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:未使用端口,无电池状况和配置工具

Guru**** 2767395 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE, TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085310/tps65994ae-unused-port-no-battery-condition-and-configuration-tool

部件号:TPS65994AE
“线程”中讨论的其它部件: TPS65994TUSB1044

我对 TPS65994AE 有几个问题。  我正在处理的设计有一个端口,我该如何处理第二个端口的针脚?  目前我正在漂浮它们,但我应该将它们绑在地面上吗?

我的第二个问题是电池耗尽时的启动情况。  这种设计没有内置电池,但可以通过 USB-C 端口或其他电源(例如套管插孔)供电。  如果在 PA_VBUS 之前对 VIN_3V3引脚通电,我是否正确地假设这不会触发蓄电池失效状态?  只是想确保。

最后,我能否获得 TPS65994配置工具的链接?  EVM 用户指南中提到了这一点,但我似乎无法在任何位置找到下载该工具的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于未使用的端口,请将插针连接至接地。

    电池失效状态名称可能会引起一些误解。 当 VIN_3V3为0V,但 VBUS 高于 vSafe5V (>5V)时,无电池启动条件(DBSC)只是指代。 因此,当存在 VIN_3V3时,DBSC 不会发生。 如果 VBUS 高于 vSafe5V,VIN_3V3从0V 上升至3.3V,您可以进入 DBSC。

    要访问 GUI 工具,您可以使用以下链接:

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=325847&prod_no=TPS65994-DESIGN&ref_url=app_psil_pi

    以上链接是本页上的“立即请求”:

    https://www.ti.com/product/TPS65994AD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我提交了软件访问请求。  我是否有机会让某人在我的末端一切就绪后进行原理图检查?  这种设计结合了 TUSB1044和 TPS65994AE,因此我很感激那些对这些器件比较熟悉的人能给它一次以上的评价。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向您发送了朋友请求。 请接受,我将回顾示意图。