This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IOVDD=1.8V 的 VIH 值未在数据表中指定

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5686

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085083/vih-value-for-iovdd-1-8v-isnot-specified-in-the-datasheet

“线程”中讨论的其它部件:DAC5686

我正在使用设备 DAC5686。 在产品数据表的电气特性(数字规格)部分(第10页)中,IOVDD=3.3V 的高电平输入电压为2V。 但是,我使用1.8V IOVDD。 因此,我的脱棉机不可能有2V 电压。 IOVDD=1.8V 的最低高位输入电压是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    VIH 将根据下图按比例缩放至 IOVDD

    对于在 IOVDD3.3V 下为2V 的 VIH,对于1.8V 的 IOVDD,VIH 将为1.1V。

    您可以使用下面的 IBIS 工具模拟 IOS 的信号完整性。  

    https://www.ti.com/lit/zip/slwc058