This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI2050B:是否需要阻抗控制?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085036/pci2050b-impedance-control-need

部件号:PCI2050B

大家好,团队

客户无法在数据表上找到任何布局建议,并想知道是否需要对任何引脚进行阻抗控制? 有什么价值?

谢谢!

安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    我已检查,不需要进行阻抗控制。 我认为设备使用33MHz 或66MHz 低速时钟,这些时钟不需要高速阻抗控制技术。

    此致,纳赛尔