Other Parts Discussed in Thread: TUSB544
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB544 您好,
基于以下拓扑以及 MUX 造成的1dB 插入损耗,您是否发现使用 TUSB544支持此类拓扑有任何问题? 如果您需要进一步信息来澄清这种情况,请告诉我。

谢谢,
安东尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.