This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:通电后更改 PDO

Guru**** 2620905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085880/tps25750-change-the-pdo-after-power-up

部件号:TPS25750
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

客户在其项目中将 TPS25750用作 UFP 接收器,他们获得2个 PDO,1个是9V/2A,另一个是5V/3A,并且他们使用 EEPROM 加载配置文件。 由于测试要求,他们希望禁用9V/2A PDO,即使适配器可以提供此 PDO 输出。 他们无法重新编程 EEPROM,因为它已经向电路板提供焊料,所以他们想与我们核实是否有任何可能使用软件来控制禁用此9V/2A,以及如何执行此操作。

请发表意见。

谢谢,致以诚挚的问候,

意志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    意愿,

    这可能与主机接口有关。

    他们需要将部件配置为仅具有用于初始配置的5V/3A PDO,然后更新接收器 PDO 配置并通过主机接口强制重新协商。

    实际上,我们计划在今年第三季度或第四季度添加一个应用程序,而不是关于如何执行此操作的应用程序。

    此致,

    卡盘