This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:如果我们分别将两个 Retimer 设为40G 和100G,则存在链路连接问题。

Guru**** 2930280 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085432/ds250df810-there-is-link-up-problem-if-we-set-two-retimer-as-40g-and-100g-separately

部件号:DS250DF810

您好 TI,

我们使用两 个 DS250DF810用于2端口 QSFP28 100G 和40G。

100G 和40G 都成功连接到收发器。

但是,如果 我们将两个复位器分别设置为40G 和100G,则会出现链路连接问题。

我们能否分别将两个复位器设置为40G 和100G?

是否有任何设置或注册我们应该检查?

两个 Retimer CLK 源以菊花链方式连接,

谢谢!

地役权

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eason,

    您能否澄清在成功链接条件下重新计时器设置与单独配置重新计时器之间的区别?  我不清楚您对问题的描述。

    [引用 userid="516018" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085432/ds250df810-the-link-up problem-if-we set-two-rettimer-as 40克和100克-单独进行]我们是否可以将两个计时器分别设置为40克和100克?]

    是的,您可以单独配置两个计时器。  我建议为40G 和100G 系统单独配置它们,因为它们需要不同的寄存器写入集。

    [引用 userid="516018" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085432/ds250df810-the-link-up problem-if-we set-two-rettimer-as 40克和100克-单独检查]是否有任何设置或注册表,我们是否应检查?

    是的,您应该确保寄存器0x2F 已根据您的数据速率进行了适当设置。  这可在编程指南的表7-6中找到。  配置数据速率后,完成 CDR 重置过程非常重要。  这可以通过以下寄存器写入来完成。

    注册地址 写入值 写入掩码 描述
    0x0A 0x0C 0x0C 断言 CDR 重置
    0x0A 0x00 0x0C 释放 CDR 重置

    谢谢,

    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Drew,

    内部讨论后。
    我们将分别为40G 和100G 系统配置它们,这将更易于软件设计。

    感谢您的建议!