This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:UART/MDIO

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085767/pca9306-uart-mdio

部件号:PCA9306
“线程”中讨论的其它部件:LSF0102, TXU0202

大家好,团队

客户想要仔细检查此设备的 BW BW 实际是否仅为400kHz?

客户的应用可以是 UART 或 MDIO,因为 MDIO 需要高达6Mbps。 对于 UART,需要1Mbps,thx!

电压轨可以是1.8/3.3/5V,thx!

此致,

安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设备与 LSF0102几乎完全相同;如果使用更强的上拉电阻器,它可以支持更高的速度,这需要其他设备具有更高的驱动强度。

    用于 UART 的更好的解决方案是 TXU0202,该解决方案尚不存在。