This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:TFP401在帧的开头还有一条错误行

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083833/tfp401-tfp401-have-additional-1-error-line-in-the-start-of-a-frame

部件号:TFP401
“线程:测试”,,

dears

我们有一个使用 HDMI 到 RGB 转换器的案例,分辨率为1280 * 800,输入使用交流耦合。 目前我们有一条错误线,我们已经做了两次测试。

1.屏幕黑屏,屏幕左侧有一条噪音线。

2.对于图像,  屏幕左侧有一条噪声线,图像向右有一条线路切换。

因此,TFP401似乎为显示屏添加了一行,这种情况下是否有解决方案?

谢谢

申俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月:

       您可以发送示意图进行审核吗?

    此致

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TFP401设计用于与直流耦合输入配合使用,为什么要设计交流耦合输入?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大卫

    感谢您的帮助,在客户使用交流耦合器之前,客户需要使用一些用例。目前已找到除法信号的根本原因,除法信号的周期比正常周期提前2个周期。如果客户延迟了2个 CLK 周期的除法信号,则错误行 将被删除。

    DE 信号由我们的芯片生成,因此客户想知道我们的设备是如何生成 DE 信号的? 当 DE 信号激活时,哪个参数会产生影响?

    谢谢  

    申俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月

    TFP401A 区分有效像素 TMDS 字符和控制 TMDS 字符,以确定活动显示与空白状态(即 DE 状态)的状态。

    谢谢

    大卫