This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92001:热属性信息请求(DS92001TLD / NOPB)

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085313/ds92001-thermal-properties-information-request-ds92001tld-nopb

部件号:DS92001

您好,

我是 Raytheon Technologies 的热工程师,我们正在使用您的一些产品。 我正在为 P/N DS92001TLD / NOPB (软件包 WSON;引脚8)寻找散热信息  

热电阻(Theta JC,Theta JA 等)和建议的工作连接温度。

谢谢你,

何塞·格索托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 66.5.
    Result-Theta JC,Top (标准数据表值) 59.7
    result-Theta JB (标准数据表值) 35.8.
    结果- psi JT (标准数据表值) 1.7
    Result - psi JB (标准数据表值) 35.9
    Result-Theta JC,Bottom (标准数据表值) 8.8

    谢谢

    大卫