This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:USB 兼容性测试错误消息。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083895/tusb8042a-usb-compliance-test-error-message

部件号:TUSB8042A
“线程: 测试”中讨论的其它部件

尊敬的团队。

TUSB8042A USB 兼容性测试失败下游 Rx 测试

在 TUSB8042A 的 USB 合规性测试中,我们收到了以下错误信息。

信息5G Rx 合规性测试已启动
Progre 5G Rx 符合性测试:quency=50MHz 的 Step0-SJ,SJ 级别=200mUI
警告回送培训失败,无法在 LFPS 上触发。

此错误的原因是什么?

请您支持此解决方案吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们是否可以确认设置在另一个集线器上工作—上行端口连接在 USB 3.0上,但不能重置端口?  他们能否调整信号的摆动以进入环回?

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JMMN:

    感谢你的回复。

    我们将在下一次合规性测试中尝试这些建议。

    下一个考试挑战将在三个月后进行。

    如果测试失败,我们将再次与您联系。

    我们始终感谢你的帮助。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,请在下一次测试会议之前通过直接消息与我联系,这样我就可以在您在测试机构时计划更多的“实时”支持。

    此致,

    JMMN