This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3232E:TRSF3232E 是否有 Q 版本?

Guru**** 2759955 points

Other Parts Discussed in Thread: TRSF3232E, TRS3232E-Q1, TRS3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086250/trsf3232e-does-trsf3232e-have-q-version

部件号:TRSF3232E
线程中讨论的其他部件: TRS3232E-Q1TRS32322E

你好,团队

有一个很好的新产品,我们可以使用 DIN TI 产品!

TRSF3232E 是否有 Q 版本? 我在官方网站上没有看到该列表,能否请您提供数据表,以及我的客户需要它,谢谢
2.建议使用 RGT/VQFN (方形)封装类型吗? 如果客户将来需要寻找替代材料,是否会没有 P2P 设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kygo,

    [引用 userid="475887" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forume/1086250/trsf3232e-did-trsf32323e-here-q-version]1.TRsf32322E 是否有 Q 版本? 我在官方网站上没有看到该列表,能否向我提供数据表,以及我的客户需要它,

    TRSF3232E 没有 Q 版本可用。 有一个 TRS3232E-Q1 (非 F 版)汽车级设备。 我已在 此处链接数据表。 请注意,非 F 版本的最大数据速率将更低- 250kbit/s (“F”版本的运行速率高达1 Mbps)。  

    [引用 userid="475887" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086250/trsf3232e-do-trsf32323e-here-q-version]2. 是否建议使用 RGT/VQFN (方形)封装类型? 如果客户将来需要寻找替代材料,是否会没有 P2P 设备?

    对于 TRS3232E-Q1,TSSOP 是唯一可用的封装类型。 如果您满足了 TRS32322E,SSOP,TSSOP 和 VQFN 封装类型的需求。 您将使用 TRS3232E 覆盖更多 P2P 兼容设备。 TRS3232E-Q1将覆盖较少的部件,但 P2P 与 TSSOP 中的竞争对手设备兼容。  

    我见过的大多数客户在其设计中使用 TSSOP 或 VQFN 封装类型。 VQFN 封装更小,传播延迟更快,脉冲歪斜也更快。  

    此致,

    泰勒