This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988EVM:无法输出源电源的 TPS65988 EVM

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083744/tps65988evm-tps65988-evm-that-can-not-output-sourcing-power

部件号:TPS65988EVM
“线程:TPS65988”中讨论的其它部件

大家好,团队

您能否帮助检查无法输出源电源的 TPS65988 EVM 的设置?

谢谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    您的请求不明确。 您是否有一个需要审核的项目,或者您是否有一个 EVM,但您认为它不能用作 电源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您帮助澄清问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此标记为关闭,因为我们尚未看到所要求的澄清的更新。