This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06:关于未使用的引脚

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085868/tpd1e05u06-about-unused-pin

部件号:TPD1E05U06
“线程”中讨论的其它部件:TPD4E05U06

大家好,团队

 

我们将 TPD1E05U06RVZR 用于 USB3.0。

然后,我们不使用 D3和 D3+。

因此,这些针脚连接到 GND。

我的理解是否正确?

<Image>

 

此致,

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,隐藏,  

    我不相信将 D3+和 D3接地会有很大的区别,但如果您不使用这两个通道,我建议您使用此设备的4通道版本 TPD4E05U06。  

    此致,

    马特·史密斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马特-桑,

    感谢您的回复。

    此致,

    隐藏