This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:WoL 中断是否可以使用 GPIO 中断唤醒 Sitara MPU?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, AM3352, AM3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085057/dp83822i-can-wol-interrupt-wake-sitara-mpu-up-using-gpio-interrupt

部件号:DP83822I
“线程”中讨论的其它部件: AM3352AM3351

大家好,团队

我想知道 AM3352是否能够通过 DP83822I 以太网 PHY 的 WoL 中断从待机模式或 DeepSleep 模式恢复。

我知道 AM335x 没有 WoL 功能,但它可以通过 GPIO 中断唤醒。
我认为 DP83822I 可以根据 存储在 RXFPMDx 寄存器中的 MAC 地址通过 WoL 输出中断信号,但我想知道即使 AM335x 处于低功耗模式,它也能工作。

谢谢,致以诚挚的问候,
朱佩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱佩您好,

    AM335x 上运行的是什么操作系统?

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    Linux 正在 AM3351上运行。

    此致,
    朱佩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱佩您好,

    明白了。 我正在将您的线索发送给我们的 Linux 动力拥有者。 如果您在一天左右内没有收到响应,请 ping 线程。

    此致,
    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克

    感谢您转接至正确的螺纹。
    我很期待得到答复。

    此致,
    朱佩