This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DKEVM:988DK EVM 中的 PP3电源

Guru**** 2929030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084995/tps65988dkevm-pp3-power-source-in-988dk-evm

部件号:TPS65988DKEVM
“线程”中讨论的其它部件:TPS65988DK

大家好,团队

当我在988DKEVM 上将 PP3设置为电源时,系统无法正常工作。

当我将 PP1设置为988DKEVM 上的电源时,系统可以正常工作。

原因是 PP3和 PP4只能是988DKEVM 中的散热器?

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以发送项目文件进行审阅?  您应该能够将988设置为外部电源路径(PP3和 PP4)上的源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,艾伦,

    我尝试设置为外部电源路径,但无法正常工作。

    如果您打开 PP3开关作为输出并将 PP1源更改为 PP3,则电路无法工作。

    请仔细检查,谢谢。

    e2e.ti.com/.../TPS65988DKEVM_5F00_U4924.pjt

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以为不起作用的配置发送项目文件?  根据您所说的内容,您希望 PP 3仅为源,然后将其中一个源 PDO 设置为使用 PP3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,艾伦,

    更新固件。

    请参阅随附的文件,谢谢。

    e2e.ti.com/.../Can_2700_t-work-verstion.pjt

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    您是否将20V 的电压编入料筒插孔?  从我看到的内容中,您希望支持以下内容:

    5V,3A

    9V,3A

    15V,3A,

    20伏,5安

    由于 EVM 仅支持使用内部电源通道的3A 电流,因此您希望使用外部电源通道。   

    如果我对上述内容正确无误,我将设置 PP1交换机配置为仅源,然后设置 PDO 1,2和3 (5V,9V 和15V)以使用 PP1 (因为它们最多只需要3A,并将 PP3用于 PDO 4 (20V,5A)。  问题在于,如果您尝试将20V 置于料筒插孔上,并将所有 PDO 设置为使用外部电源通道,Vbus 上将始终有20V,这将不起作用。  这是因为您将禁用设置为使用内部电源路径的变量调节器。

    此外,我看到你已经建立了银行1。 不确定这是什么,看起来不是需要的。

    此致,

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,艾伦,

    我不理解,根据数据表,TPS65988DK 内部路径最多可支持5A。为什么您只说3A?

    我不知道为什么我需要使用 PDO1~3的内部路径和 PDO4的外部 PDO 路径。如果我只将 PDO 4调到20V/3A,它也不起作用。

    您是否在 EVM 板上尝试了为我提供的 FW,它是否可以正常工作?  

    对于我的客户应用程序,他们只需要使用外部路径,而不想使用内部路径。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    是的,TPS65988DK 的数据表显示内部电源路径为5A。  EVM 的限制为3A。 因此,我建议使用内部电流高达3A,然后使用20V,5A,设置外部电流。 无论如何,您需要为外部电源通道设置4个 PDO, 您表示要使用 EVM 上的可变输出调节器,我建议您执行以下操作:

    1. 设置外部电源路径时,PA_PP_EXT_Enable 跟踪会启用外部电源路径,但也会禁用可变输出调节器。  您需要防止这种情况发生。  对于 PA_PP_EXT (PP3),您需要删除 Q17。  这将使电脑控制器保持开启状态。

    2. 默认情况下,外部电源路径设置为仅接收器。  您需要拆除 Q3,这将消除反向电流保护电路,但仍允许启用外部电源通道。

     3.跳线 J11针脚1至针脚5,以允许可变调节器输出到外部电源通道。

    4. 如果您需要 PB_PP_EXT (PP4),则需要删除该路径的相应部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,艾伦,

    感谢你的介绍。

    对于1,我可以将导线从 R92跳到 GND。 我认为它不会禁用 DCDC 功能。

    对于2个端口,如果我只使用一个端口,我不需要删除问题3,这是可以的吗?

    谢谢。

    对4个人来说,明白了。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    1. 我不会将 R92跳线接地。  如果您将连接到 PA_PP_EXT_ENABLE 的一侧接地,则会将该信号短路到地电位。  您需要该信号来启用其它电路中的外部电源通道。  如果您将另一侧接地(连接至 Q17),则将关闭可调调节器...这与您想要的相反。  通过删除 Q17,您可以始终启用可调调节器。

    2. 通过移除 Q3,您将禁用反向电流保护电路,以在您输出电流时关闭外部电源通道(PP3)。  该板被设置为仅接收器,如果您有反向流量(源),该电路将关闭通道。

    此致,

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,艾伦,

    1.请问,为什么只有当 PP3是接收器时 RCP 电路才工作。 如果 PP3是源电路,则 RCP 电路无法工作?

    2.U3是比较器,我不明白为什么 V+和 V-都连接到 Vbus。RCP 如何工作。 请您向我解释一下这项功能,我对此感到困惑。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    我刚刚在主板上(使用了65988DH EVM)验证卸下 Q3,Q17和设置跳线(如上所示)是否正常工作。  我已验证是否可以通过外部电源通道获得适当的电压。  我使用了一个双核电源板作为散热器,并循环通过不同的电压,并使用一个仪表验证了 VBUS。

    此致,

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,艾伦,

    非常感谢。

    我知道如何修改我的主板以成为来源。

    杰森