This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216-Q1:CDP 主要和次要检测

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB216-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086084/tusb216-q1-cdp-primary-and-secondary-detection

部件号:TUSB216-Q1

TUSB216-Q1内部是否有电路来模拟基于 BC1.2的 CDP 所需的主要和次要检测?

我提出的原因是,我们项目中的 USB 主机支持 CDP 充电配置文件,因为我们的芯片不支持 CDP 充电配置文件。

因此,我们可以将 TUSB216-Q1放在 USB 主机和芯片之间,并将 CDP_Enz 引脚驱动到低电平以进行 CDP 充电, 因此,它将模拟 CDP 所需的主要和次要检测,这样,主机就会认为设备支持 CDP 充电,并提供更高的电流来为系统内的电池充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萨西什,

    TUSB216-Q1支持 CDP 通告,而不是检测。  它不支持您所描述的应用程序。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 在阅读数据表中的第8.4.7节后,这证实了我的理论