This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:如何测试利润?

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB953-Q1EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085809/ds90ub953-q1-how-to-test-the-margin

部件号:DS90UB953-Q1
“线程”中讨论的其它部件:测试ALPUSB2ANY

我们的项目使用 TI 953和 TI 960,我们希望测试利润。

因此,我们要将 TI 953的 I2C 连接到 TI EVM (DS90UB953-Q1EVM),然后在计算机上使用 ALP 测试边界。 没错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    应在反序列化器一侧执行边界分析。   您可以在此处 https://www.ti.com/lit/ug/snlu243/snlu243.pdf 查看用户指南 

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们在指南中找不到 TI 953,TI 960和 TI EVM 之间的连接。   我们在哪里可以找到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否拥有独立的 USB2ANY 设备,或者您是否正在使用953 EVM 上的设备?  如果是独立的,则只需将 I2C 连接到960板。  如果使用板载接口,请将 EVM 的 I2C 线路连接到960 I2C 端口,并在与960通信时将 EVM 上的 PDB 保持在较低的位置。

    960包含您正在测试边缘的均衡器电路。  该工具将循环显示所有可能的均衡器设置组合,某些设置将无法工作,这将导致锁定下降。  因此,您必须从得斯方面进行测试才能获得结果。

    此致,

    尼克