This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:TCA6416A /重置引脚描述与 TCA6416 (非 A 版本)不同。

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A, TCA6416
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085482/tca6416a-tca6416a-reset-pin-description-is-different-from-tca6416-non-a-version

部件号:TCA6416A
“线程”中讨论的其它部件: TCA6416

大家好,

我的一位客户正在使用 TCA6416APWR 进行当前的批量生产。
但由于提前期长,他们希望使用 TCA6416PWR 而不是 TCA6416APWR。

他们发现 TCA6416 /重置引脚描述与 TCA6416A 不同,如下所述。

TCA6416A /重置引脚说明:
'主动-低复位输入。 如果未使用活动连接,请通过上拉电阻器连接至 VCCI 或 VCP。”

TCA6416 /重置引脚说明:
'主动-低复位输入。 如果未使用有效连接,则通过上拉电阻器连接至 VCCP。”

目前,他们有以下问题。 请给我回复。

问题1. 复位针脚内部电路是否与 TCA6416A 内部电路不同?
问题2. 如果是 TCA6416,如果 没有使用有效连接,电阻器是否可以将复位引脚拉至 VCCI?]

请你作出答复。

此致,

卡祖亚。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀祖亚-桑,

    nReset 的内部电路与非 A 版本不同。 TCA6416A 解决了 TCA6416中的错误,这也是较旧设备为 NRND 的原因。

    对于 TCA6416A,较旧的设备的 nReset 输入高阈值为0.7*VCCP,而不是0.7*VCCI。 此外,新的 TCA6416A 具有背压保护功能,如果 nReset 电压高于 VCCP,该功能将阻止电流从 nReset 流向 VCC。

    如果您的客户打算使用 TCA6416 (即使不建议使用),则 nReset 引脚需要在 VCCP (而不是 VCCI)的70%到100%之间。 它不能超过 VCCP (由于后备),并且必须至少达到70%才能达到被识别为高信号的高级输入阈值。 您可以在推荐的工作条件表(第6.3节)中看到这些阈值。

    另外,请注意,TCA6416还有一份有关 nINT 输出的勘误表(请参阅 TCA6416数据表中的第8.2.5.1节)。

    尽管这些设备是引脚对引脚的,但 TCA6416不是 TCA6416A 的嵌入式后置替代。 您的客户需要确保满足旧设备的所有设计要求。

    这是否有助于澄清问题?

    最佳

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼,

    非常感谢您的回复。

    我可以再问你一个问题吗?

    问:每个设备的/重置针脚功能是否相同?

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀祖亚-桑,

    是的,设备的重置功能对每个设备都是相同的。 区别在于 nReset 引脚本身的电气配置。

    最佳

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼,

    非常感谢您的支持。

    我可以再问您一个关于 TCA6416A  /重置 引脚描述的问题吗?

    TCA6416A 数据表显示“有源-低复位输入。 如果未使用活动连接,则通过上拉电阻器连接至 VCCI 或 VCCP"。 此外,它还显示/重置针脚的高电平电压范围为 0.7xVCCI~5.5V,低电平为-0.5V~0.3xVCCI。

    为什么针脚描述显示“通过上拉电阻器连接至 VCCI 或 VCCP”?
    如果 VCCI =5.0V 且 VCCP=3.3V,则 当/reset 针脚连接到 VCCP 时,/reset 针脚的高电平电压低于0.7xVCCV(=3.5V)。

    我想在这种情况下,通过一个上拉电阻器将/重置引脚连接到 VCCP。 我的想法是否正确?

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀祖亚-桑,

    是的,你是对的。 如果电压不够高,则最好不要将其连接到另一个导轨。

    区别在于,A 版具有反向保护,可以解决非 A 设备的问题。 但 TCA6416A 上的 nReset 引脚的电气特性是正确的-需要保持在 VCCI 的70%或以上才能被识别为高(无重置)信号。

    最佳

    丹尼