This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:屏幕无输出

Guru**** 2928750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084035/sn65dp159-screen-has-no-output

部件号:SN65DP159
“线程:SN75DP139”中讨论的其它部件

你(们)好  

专为 DVI-D 输出而设计,但屏幕没有输出,我已将 R1721更改为4.02K,并且带针配备了 R2439,R2437,R1725。

情况是一样的。 绑带销是否正确? 是否有任何调整示意图的建议?

e2e.ti.com/.../SN75DP139.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP159或 DP139?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩

    很抱歉 DP139

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您的主板上是否有这些部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩

    这些零件不焊接。

    您是否需要对它们进行焊接?

     

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    源是否支持 DP++? 如果源支持 DP++,则需要将 DP139输入与 AC 连接。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大卫

    请 帮助您确认绑带针脚6,针脚4,针脚34,针脚35是否正确

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以使用数据表中的表1作为参考

    需要根据合规性测试结果调整引脚6。

    需要将引脚4的引脚拉低以进行 DVI。

    引脚34和35取决于系统设计。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大卫

    Pin SDA_SOURCE 和 SCL_SOURCE 是否连接到 CPU 辅助或 i2c?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它取决于其 AUX 和 DDC 功能的源实施。 如果他们探测 SDA_SOURCE 和 SCL_SOURCE,他们是否看到 I2C 通信?

    谢谢
    大卫