This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:EMC 测试和问题@ 125MHz

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086757/dp83822i-emc-test-and-issues-125mhz

部件号:DP83822I
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我们的客户希望将 DP83822IRHBR 以太网 PHY 与 Bourns 的片式 LAN 变压器(SM453229-381N7Y)配合使用。

但是,他们在辐射 EMC 测试中发现125MHz 的问题。

我们在这里的建议是什么?  变压器是否适合这种情况?

此致
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马丁,

    乍一看,Bourns 变压器似乎与我们在数据表中推荐的配置不同(第9.2.1节)。 有关变压器建议的更多信息,请参见第11.1.3.1节。

    顺祝商祺!

    杰罗姆