This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:RS485通信错误

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086657/sn65176b-rs485-communication-error

部件号:SN65176B

最终客户返回了一个电机驱动器,该驱动器发现 RS485与 SN65176的通信错误。正如您在所附文件中看到的波形,当 MCU 将/RE 引脚拉低时, V_AB 压差降至-500mV,并触发 R 针脚处于低位。 这可能会导致电机驱动器和编码器端之间发生通信错误。有关详细信息,请参阅随附的文件。非常感谢。 e2e.ti.com/.../4477.SN65176-Communication-issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩,

    感谢您的帮助!  

    我有几个问题需要澄清:

    1. RS-485链路的另一面如何显示-所有 RS-485收发器是否共享电源点中所示的相同设置/原理图?

    2.有一些缺失的组件值可能是问题的一部分-因此,如果您可以提供 R5,C315,  C316——我还会说,我们建议不要将这两个电容器(315,316)放到线路上,因为它们可以加载收发器并扭曲输出信号。 我不确定这是否是实际问题,但了解他们的价值观将有帮助。 此外,如果您能获得他们在 A/B 线路上的保护二极管的部件号,这也将是非常好的。  

    3.您的数据传输速率是多少?  

    4.两个不同部分的示波器范围是否正确——一个是坏的,一个是好的?  

    请告诉我,因为接收器看起来像客户所描述的那样读出逻辑较低,但线路上的被动可能会导致问题,所以请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森