This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:GRST#行为

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086120/xio2001-grst-behavior

部件号:XIO2001

尊敬的各位先生:

是否有办法知道 XIO2001中的内部重置是否处于活动状态? 我能否读取 GRST#针脚以了解是否正在进行内部重置?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vitor,

    不能,GRSTz 引脚没有可读取的内部状态,因为它会将所有寄存器重置为默认值。

    当 GRST 被断言为低时,所有控制寄存器,状态机,粘滞寄存器位和电源管理状态机都将初始化为默认状态。 此外,网桥还断言 PCI 总线重置(PRST)。 当 GRST 上升边缘发生时,网桥会对所有静态控制输入的状态进行采样,并在内部锁定信息。 如果检测到外部串行 EEPROM,则会启动下载周期。 此外,配置和初始化 PCI Express 链接的过程也已启动。 网桥在 GRST 被断言后的80毫秒内开始链路培训。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JMMN,

    感谢您的回答。  

    那么我明白我可以把 PRST 读作检测 GRST 发生的间接方法,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vitor,

    是的。如果你有能力检查 PRST,这将是有效的。

    此致,

    JMMN