This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:技术规格检查

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306-Q1, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086726/pca9306-q1-spec-check

部件号:PCA9306-Q1
“线程”中讨论的其它部件: PCA9306

各位专家:

请帮助您分享以下 PCA9306-Q1规格? 我在数据表中找不到它。 谢谢。

  • 建议 的最大接点温度 Tj.max
  • 输入启用引脚的高低电平电压(最大和最小)。

阿丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里,

    PCA9306-Q1不能规范最大结点温度,而是将最高环境工作温度规范为105°C 此级别的结点温度可能接近125°C 请注意,非 Q1 PCA9306的最大接点温度为125°C

    EN 引脚不是逻辑输入。 请注意数据表中的连接图。 它无法连接到逻辑高/低信号。  EN 和 VREF2 必须通过200 kΩ 或类似尺寸的电阻器连接到第二侧上拉。

    最佳

    丹尼